DOCA0272KO-00

Siemens® TIA 개방성에 사용자를 추가하는 방법

CAx 파일을 가져올 때 Siemens® TIA 개방성 그룹의 사용자가 되어야 하는 오류가 발생하는 경우, 다음을 수행합니다.

  1. 마우스 오른쪽 버튼으로 Windows 시작을 클릭한 다음 컴퓨터 관리를 선택합니다.

    Windows 시작

  2. 컴퓨터 관리 창에서 로컬 사용자 및 그룹 → 그룹을 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼으로 Siemens TIA 개방성을 클릭한 다음 그룹...에 추가를 선택니다.

    컴퓨터 관리

  3. Siemens TIA 개방성 속성 창에서 ...추가를 클릭합니다. 선택할 개체 이름을 입력 필드에서 선택할 개체 이름(사용자 이름)을 입력한 다음 이름 확인을 클릭하여 사용자 이름을 찾습니다.

    사용자 추가

  4. 사용자를 찾은 후 ‘확인’을 클릭합니다.

    Siemens TIA 개방성 속성

  5. 사용자가 Siemens TIA 개방성 구성원으로 추가되었습니다. 적용을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

  6. TIA 포털 소프트웨어 응용 프로그램을 닫습니다.

  7. 컴퓨터에서 로그오프한 다음 컴퓨터에 다시 로그온합니다.

  8. 프로젝트를 다시 연 다음 CAx 파일을 가져옵니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.