DOCA0272KO-00

전원 장치

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

아바타 제어 기능 블록.

데이터 액세스 유형

순환(읽기/쓰기) 및 비순환(읽기).

사용 목적

아바타 "전원 공급 장치” 불러오기.

기능

전원 공급 장치 기능 블록은 전원 공급 장치를 관리하는 데 사용됩니다.

다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.