DOCA0272KO-00

전력 인터페이스 모듈, 자산 관리

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

장치 기능 블록.

데이터 액세스 유형

비순환(읽기).

사용 목적

전력 인터페이스 모듈 장치.

기능

전력 인터페이스 모듈, 자산 관리 기능 블록은 특정 장치의 비순환 자산 관리 데이터의 상태를 반환합니다.

다음 섹션에서는 이 장치에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.