DOCA0272IT-00

Blocchi di funzione controllo avatar

Per ciascun tipo di avatar (Dispositivo, Carico o Applicazione), la libreria blocco di funzione TeSys™ island per TIA Portal fornisce un blocco di funzione controllo dedicato nella cartella "DP_Avatar" o "PN_Avatar". Questi blocchi di funzione possono essere utilizzati per controllare le funzionalità dei rispettivi avatar e recuperare le informazioni di stato sull'avatar. Ciascuna istanza di un avatar su TeSys™ island richiede anche la propria istanza del blocco di funzione controllo avatar appropriato nel programma PLC, se sarà controllato dal programma PLC.

I blocchi di funzione controllo avatar utilizzano una combinazione di dati di ingresso e uscita ciclici e richieste di lettura acicliche, a seconda della funzione del singolo blocco di funzione e di dati che l'avatar fornisce.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.