DOCA0272ES-00

Bloques funcionales de control de Avatares

Para cada tipo de Avatar (dispositivo, carga o aplicación), la biblioteca de bloques funcionales de TeSys™ island para el TIA Portal proporciona un bloque funcional de control específico en la carpeta “DP_Avatar” o “PN_Avatar”. Estos bloques funcionales pueden utilizarse para controlar las funciones de los Avatares correspondientes y para recuperar la información de estado del Avatar. Cada instancia de un Avatar de una TeSys™ island también requiere su propia instancia del bloque funcional de control de Avatares en el programa PLC, en caso de que se vaya a controlar desde el programa PLC.

Los bloques funcionales de control de Avatares emplean una combinación de datos de entrada y salida cíclicos, así como solicitudes de lectura acíclicas, dependiendo de la función del bloque funcional en concreto y de los datos que proporcione el Avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?