DOCA0272ZH-00

Avatar 控制功能块

对于每种 avatar 类型(设备/负载或应用程序),TIA Portal 的 TeSys™ island 功能块库在文件夹“DP_Avatar”或“PN_Avatar”中提供了专用的控制功能块。这些功能块可用于控制各 avatar 的功能并检索有关 avatar 的状态信息。如果从 PLC 程序中进行控制,则 TeSys™ island 上的 avatar 的每个实例在 PLC 程序中还需要其自身相应 avatar 控制功能块的实例。

根据单个功能块的功能和 avatar 提供的数据同,控制功能块使用循环输入和输出数据的组合以及非循环读取请求。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?