DOCA0272ES-00

Bloques funcionales de Avatar del sistema

El Avatar del sistema representa a toda la isla como un sistema. El Avatar del sistema permite establecer la configuración de red y computa datos en el nivel de la isla. Los bloques funcionales de esta categoría ofrecen acceso a diversas funciones del Avatar del sistema, así como a sus datos de diagnóstico, energía y gestión de activos. Los bloques funcionales de esta categoría se encuentran en las carpetas “DP_System” (PROFIBUS DP) y “PN_System” (PROFINET IO) de la biblioteca, respectivamente.

Los bloques funcionales de Avatar del sistema emplean una combinación de datos de entrada y salida cíclicos, así como solicitudes de lectura y escritura acíclicas, dependiendo de la función del bloque funcional en concreto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?