DOCA0272ZH-00

系统 Avatar 功能块

系统 avatar 将整个阀岛表示为一个系统。系统 avatar 允许进行网络配置的设置,它还计算阀岛级别的数据。此类别的功能块提供对系统 avatar 各种功能的访问以及诊断、电能和资产管理数据。此类别的功能块分别包含在库的“DP_System”(PROFIBUS DP)和“PN_System”(PROFINET IO)文件夹中。

根据单个功能块功能,系统 avatar 设备功能块可使用循环输入和输出数据的组合以及非循环读取请求。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?