DOCA0272IT-00

UDT_SystemDiag

L'UDT SystemDiag è utilizzato per trasferire i dati diagnostici aciclici del sistema. Le interfacce dei blocchi di funzione avatar SystemDiag PROFINET IO e PROFIBUS DP contengono questo UDT come parametro.

Elementi

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

CntErrComm

UINT

Numero di errori rilevati per la comunicazione del bus di campo.

CntAllAlarms

UINT

Numero di allarmi rilevati per il sistema.

CntSystemEvt

UINT

Numero di eventi lievi rilevati per il sistema.

EvtRecReg1

STRUCT

Informazioni su un evento minore rilevato: registro 1. Vedere Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg2

STRUCT

Informazioni su un evento minore rilevato: registro 2. Vedere Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg3

STRUCT

Informazioni su un evento minore rilevato: registro 3. Vedere Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg4

STRUCT

Informazioni su un evento minore rilevato: registro 4. Vedere Struct EvtRecRegX

EvtRecReg5

STRUCT

Informazioni su un evento minore rilevato: registro 5. Vedere Struct EvtRecRegX.

SILStopMsgGrp1

STRUCT

Stato per la funzione SIL Stop 0* del gruppo SIL 1. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp2

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 2. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp3

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 3. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp4

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 4. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp5

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 5. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp6

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 6. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp7

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 7. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp8

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 8. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp9

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 9. Vedere Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp10

STRUCT

Stato per la funzione SIL stop 0 del gruppo SIL 10. Vedere Struct SILStopMsgX.

Struct EvtRecRegX

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

DTL

DTL

Formato timestamp TIA

FFFF

WORD

Identificatore evento minore rilevato.

0000: nessun evento minore rilevato.

0001: Nessun modulo nell'isola

0002: il numero di dispositivi fisici rilevati nell'isola è superiore al limite consentito.

0003: discrepanza indirizzo.

0004: fluttuazione tensione alimentazione di controllo dell'isola

Struct SILStopMsgX

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

SILGrpNotInSysConf

BOOL

Gruppo SIL non presente nella configurazione del sistema

Riservato

BOOL

Gruppo SIL influenzato dall'evento dispositivo avatar

SILCmdRecSILStarterNotOpen

BOOL

Comando stop gruppo SIL ricevuto, starter SIL non ancora aperti

SILCmdOkSILStarterOpened

BOOL

Comando stop gruppo SIL inviato correttamente, tutti gli starter SIL sono aperti

SILCmdTo1Terminal

BOOL

Comando stop gruppo SIL inviato solo a un canale di ingresso del modulo interfaccia SIL (SIM) (il ponticello o il cablaggio dell'ingresso SIM sta causando un problema) ma gli starter SIL si sono aperti correttamente.

NormalOperation

BOOL

Funzionamento normale, gli starter SIL possono essere aperti o chiusi

<Riservato>

BOOL

Riempitivo byte

<Riservato>

BOOL

Riempitivo byte

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.