DOCA0272ES-00

UDT_SystemDiag

El UDT SystemDiag sirve para transferir los datos acíclicos de diagnóstico del sistema. Las interfaces de los bloques funcionales de Avatar SystemDiag de PROFINET IO y PROFIBUS DP contienen este UDT como parámetro.

Elementos

Elemento

Tipo datos

Descripción

CntErrComm

UINT

Número de errores detectados en la comunicación de bus de campo.

CntAllAlarms

UINT

Número de alarmas detectadas en el sistema.

CntSystemEvt

UINT

Número de eventos menores detectados en el sistema.

EvtRecReg1

STRUCT

Información sobre un evento menor detectado – registro 1. Consulte la sección Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg2

STRUCT

Información sobre un evento menor detectado – registro 2. Consulte la sección Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg3

STRUCT

Información sobre un evento menor detectado – registro 3. Consulte la sección Struct EvtRecRegX.

EvtRecReg4

STRUCT

Información sobre un evento menor detectado – registro 4. Consulte la sección Struct EvtRecRegX

EvtRecReg5

STRUCT

Información sobre un evento menor detectado – registro 5. Consulte la sección Struct EvtRecRegX.

SILStopMsgGrp1

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0* del grupo SIL 1. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp2

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 2. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp3

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 3. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp4

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 4. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp5

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 5. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp6

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 6. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp7

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 7. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp8

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 8. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp9

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 9. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

SILStopMsgGrp10

STRUCT

Estado para la función Parada SIL 0 del grupo SIL 10. Consulte la sección Struct SILStopMsgX.

Struct EvtRecRegX

Elemento

Tipo datos

Descripción

DTL

DTL

Formato de marca de tiempo TIA

FFFF

WORD

Identificador de evento menor detectado.

0000: No se han detectado eventos menores.

0001: Ausencia de módulos en la isla.

0002: El número de dispositivos físicos detectados en la isla supera el límite permitido

0003: Los módulos no coinciden.

0004: Fluctuación de la tensión de la fuente de alimentación de control de la isla

Struct SILStopMsgX

Elemento

Tipo datos

Descripción

SILGrpNotInSysConf

BOOL

Grupo SIL no presente en la configuración del sistema

Reservado

BOOL

Grupo SIL afectado por evento de Dispositivo Avatar

SILCmdRecSILStarterNotOpen

BOOL

Comando Parada de grupo SIL recibido; arrancadores SIL no abiertos aún

SILCmdOkSILStarterOpened

BOOL

Comando Parada de grupo SIL enviado correctamente; todos los arrancadores SIL están abiertos

SILCmdTo1Terminal

BOOL

Comando Parada de grupo SIL enviado a un solo canal de entrada del módulo de interfaz SIL (SIM) (el puente o el cableado de entrada SIM están causando un problema) pero los arrancadores SIL se han abierto correctamente

NormalOperation

BOOL

Funcionamiento normal, los arrancadores SIL se pueden abrir o cerrar

<Reservado>

BOOL

Rellenador de bytes

<Reservado>

BOOL

Rellenador de bytes

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.