DOCA0272ZH-00

UDT_SystemDiag

SystemDiag UDT 用于传输系统的非循环诊断数据。PROFINET IO 和 PROFIBUS DP SystemDiag avatar 功能块的接口含有此 UDT 作为参数。

元素

元素

数据类型

描述

CntErrComm

UINT

检测到的现场总线通讯错误数。

CntAllAlarms

UINT

检测到的系统报警数。

CntSystemEvt

UINT

检测到的系统小事件数。

EvtRecReg1

STRUCT

有关被检测到的小事件的信息 - 寄存器 1。请参阅 结构 EvtRecRegX

EvtRecReg2

STRUCT

有关被检测到的小事件的信息 - 寄存器 2。请参阅 结构 EvtRecRegX

EvtRecReg3

STRUCT

有关被检测到的小事件的信息 - 寄存器 3。请参阅 结构 EvtRecRegX

EvtRecReg4

STRUCT

有关被检测到的小事件的信息 - 寄存器 4。请参阅 结构 EvtRecRegX

EvtRecReg5

STRUCT

有关被检测到的小事件的信息 - 寄存器 5。请参阅 结构 EvtRecRegX

SILStopMsgGrp1

STRUCT

SIL 安全起动器组 1 的 SIL 停止 0* 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp2

STRUCT

SIL 安全起动器组 2 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp3

STRUCT

SIL 安全起动器组 3 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp4

STRUCT

SIL 安全起动器组 4 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp5

STRUCT

SIL 安全起动器组 5 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp6

STRUCT

SIL 安全起动器组 6 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp7

STRUCT

SIL 安全起动器组 7 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp8

STRUCT

SIL 安全起动器组 8 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp9

STRUCT

SIL 安全起动器组 9 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

SILStopMsgGrp10

STRUCT

SIL 安全起动器组 10 的 SIL 停止 0 功能的状态。请参阅 结构 SILStopMsgX

结构 EvtRecRegX

元素

数据类型

描述

DTL

DTL

TIA 时间戳格式

FFFF

WORD

检测到的小事件标识符。

0000:没有检测到小事件。

0001:阀岛中无模块。

0002:阀岛中检测到的物理设备数超限。

0003:模块不匹配。

0004:阀岛控制供电电压波动。

结构 SILStopMsgX

元素

数据类型

描述

SILGrpNotInSysConf

BOOL

系统配置中不存在 SIL 安全起动器组

保留

BOOL

受 Avatar 设备事件影响的 SIL 安全起动器组

SILCmdRecSILStarterNotOpen

BOOL

SIL 安全起动器组停止命令已接收;SIL 起动器尚未打开

SILCmdOkSILStarterOpened

BOOL

SIL 安全起动器组停止命令已成功发出;所有 SIL 起动器都已打开

SILCmdTo1Terminal

BOOL

仅向一个 SIL 接口模块 (SIM) 输入通道发出 SIL 安全起动器组停止命令(跳线或 SIM 输入接线导致问题),但 SIL 起动器确实成功打开

NormalOperation

BOOL

正常操作,SIL 起动器可以为打开或关闭

<保留>

BOOL

字节填充符

<保留>

BOOL

字节填充符

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?