DOCA0128DE-02

Anschlussschemata für Modus „2-Draht“ – Dahlander

Anschlussschema für 3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste

Nachfolgend ist das Anschlussschema für 3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste dargestellt:

LS Niedrige Drehzahl

HS Hohe Drehzahl

1 Für eine Dahlander-Applikation müssen zwei Kabelgruppen durch die Stromwandlerdurchgänge geführt werden. Der Controller kann auch vor den Schaltschützen platziert werden. Wenn dies der Fall ist und der Dahlander-Motor mit variabler Drehzahl betrieben wird, müssen alle den Schaltschützen nachgeschalteten Kabel den gleichen Durchmesser haben.

2 Die NC-Sperrkontakte KM1 und KM2 sind nicht obligatorisch, da der Controller O.1 und O.2 elektronisch sperrt.

Anschlussschema für 2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste

Nachfolgend ist das Anschlussschema für 2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste dargestellt:

LS Niedrige Drehzahl

O Aus

HS Hohe Drehzahl

Anschlussschema für 3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung

Nachfolgend ist das Anschlussschema für 3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung dargestellt:

L Steuerung über Klemmenleiste

O Aus

N Netzwerksteuerung

LS Niedrige Drehzahl

HS Hohe Drehzahl

Anschlussschema für 2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung

Nachfolgend ist das Anschlussschema für 2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung dargestellt:

L Steuerung über Klemmenleiste

O Aus

N Netzwerksteuerung

LS Niedrige Drehzahl

HS Hohe Drehzahl

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.