DOCA0128IT-02

Schemi di cablaggio modo a due velocità motore Dahlander

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi)

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi):

LS Bassa velocità

HS Alta velocità

1 L'applicazione Dahlander richiede due serie di avvolgimenti attraverso le aperture di cablaggio dei trasformatori di corrente. Il controller si può anche posizionare a monte dei contattori. In questo caso, e se il motore Dahlander ha coppia variabile, tutti i fili a valle dei contattori devono avere la stessa sezione.

2 I contatti di interblocco NC KM1 e KM2 non sono obbligatori, perché il controller blocca elettronicamente le uscite O.1 e O.2.

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto)

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto):

LS Bassa velocità

O Spento

HS Alta velocità

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione di controllo di rete

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione controllo di rete:

L controllo da morsettiera

O Spento

N controllo di rete

LS Bassa velocità

HS Alta velocità

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione di controllo di rete

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione controllo di rete:

L controllo da morsettiera

O Spento

N controllo di rete

LS Bassa velocità

HS Alta velocità

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.