DOCA0128ZH-02

双速 Dahlander 模式接线图

3 线(脉冲)端子板控制应用图

下列应用图为 3 线(脉冲)端子板控制接线图:

LS 低速

HS 高速

1 Dahlander 应用要求有 2 组导线穿过 CT 窗口。也可将控制器放在接触器的上游。在这种情况下,如果在可变转矩模式下使用 Dahlander 模式,接触器下游的所有导线必须是相同的尺寸。

2 N.C. 联锁触点 KM1 和 KM2 并非必需的,因为控制器会以电子方式将 O.1 和 O.2 联锁。

2 线(保持)端子板控制应用图

下列应用图为 2 线(保持)端子板控制接线图:

LS 低速

O 关闭

HS 高速

带有可选网络控制的 3 线(脉冲)端子板控制应用图

下列应用图为带有可选网络控制 3 线(脉冲)端子板控制接线图:

L 端子板控制

O 关闭

N 网络控制

LS 低速

HS 高速

带有可选网络控制的 2 线(保持)端子板控制应用图

下列应用图为带有可选网络控制 2 线(保持)端子板控制接线图:

L 端子板控制

O 关闭

N 网络控制

LS 低速

HS 高速

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?