DOCA0128IT-02

Schemi di cablaggio modo a due velocità motore: avvolgimento singolo (polo conseguente)

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi)

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi):

L Bassa

H Alta

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto)

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto):

L Bassa velocità

O Spento

H Alta velocità

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione di controllo di rete

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione controllo di rete:

LS Bassa velocità

HS Alta velocità

H manuale (controllo da morsettiera)

O Spento

A automatico (controllo di rete)

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione di controllo di rete

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione controllo di rete:

LS Bassa velocità

HS Alta velocità

H manuale (controllo da morsettiera)

O Spento

A automatico (controllo di rete)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?