DOCA0128IT-02

Schemi di cablaggio modo due sensi di marcia

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi)

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi):

Start FW Start marcia avanti

Start RV Start marcia indietro

1 I contatti di interblocco NC KM1 e KM2 non sono obbligatori, perché il controller blocca elettronicamente le uscite O.1 e O.2.

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto)

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto):

FW Avanti

O Spento

RV Indietro

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione di controllo di rete

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione controllo di rete:

L controllo da morsettiera

O Spento

N controllo di rete

Start FW Start marcia avanti

Start RV Start marcia indietro

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione di controllo di rete

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione controllo di rete:

L controllo da morsettiera

O Spento

N controllo di rete

FW Avanti

RV Indietro

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?