DOCA0128IT-02

EtherNet/IP

(Ethernet Industrial Protocol) è un protocollo di applicazione industriale basato sui protocolli TCP/IP e CIP. È principalmente utilizzato su reti automatizzate. Definisce i dispositivi di rete come oggetti di rete per consentire la comunicazione fra i sistemi di controllo industriale e i relativi componenti (controller di automazione programmabile, controller logico programmabile, sistemi I/O).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?