DOCA0128IT-02

Schemi di cablaggio modo resistenza primaria a due passi

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi)

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi):

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto)

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto):

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione di controllo di rete

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione controllo di rete:

L controllo da morsettiera

O Spento

N controllo di rete

Schema di applicazione con controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione di controllo di rete

Il seguente schema di applicazione raffigura uno schema di cablaggio del controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione controllo di rete:

L controllo da morsettiera

O Spento

N controllo di rete

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?