DOCA0128IT-02

Principi generali

Sicurezza funzionale

Il sistema di gestione motori TeSys T è parte di un'architettura globale. Per garantire la sicurezza funzionale occorre analizzare alcuni rischi, tra cui:

  • Rischi funzionali globali

  • Rischio di guasti hardware e software

  • Rischi ambientali elettromagnetici.

Per ridurre i rischi ambientali elettromagnetici occorre rispettare le regole di installazione e cablaggio.

Per maggiori informazioni sulla compatibilità elettromagnetica, vedere la Electrical Installation Guide capitolo ElectroMagnetic Compatibility (versione Wiki disponibile solo in lingua inglese su www.electrical-installation.org).

Regole di installazione

Per consentire il corretto funzionamento del modulo LTMR è necessario rispettare le regole di installazione, tra cui:

  • Regole di installazione per i componenti:

    • Associazione del controller LTMR con il modulo di espansione LTME

    • Installazione in un quadro di comando, come Okken, Blokset o di altro tipo.

  • LTMRregole di cablaggio del controller Cablaggio - caratteristiche generali:

    • Cablaggio di alimentazione

    • Cablaggio I/O: ingressi logici e cablaggio di uscite logiche

  • Regole di cablaggio della rete di comunicazione.

Regole di installazione in un quadro di comando

L'installazione del controller LTMR nel cassetto estraibile di un quadro di comando presenta limitazioni specifiche a seconda del tipo di quadro:

  • Per l'installazione del controller LTMR in un quadro di comando Schneider Electric Okken, fare riferimento a Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).

  • Per l'installazione del controller LTMR in un quadro di comando Schneider Electric Blokset, fare riferimento a Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Blokset (disponibile su richiesta).

  • Per l'installazione del controller LTMR in altri tipi di quadri di comando, attenersi alle istruzioni EMC specifiche illustrate in questa guida e consultare le istruzioni relative al tipo di quadro di comando specifico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?