Registros de eventos
Descripción
Los últimos 100 eventos se registran en la LTMT main unit. Cada registro de eventos está compuesto por 8 registros.
Se necesita una solicitud de lectura de 8xn registros para leer los n registros eventos, donde 8 es el número de registros de cada registro de eventos.
El orden y la descripción de los registros del registro de eventos 1 son válidos para los demás registros de eventos.
| Dirección | Registro | Descripción |
|---|---|---|
| 0x1B58-0x1B5F | 7001-7008 | Registro de eventos 1 (registro más reciente) |
| ... | ... | ... |
| 0x1858-0x1B57 | 7001+8x(n-1) - 7008+8x(n-1) | Registros de eventos n |
| ... | ... | ... |
| 0x1E70-0x1E77 | 7793-7800 | Registro de eventos 100 |
Registros del registros de eventos 1
En la tabla se muestran los registros del registro de eventos 1.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1B58 | 7001 | 4 |
0x03 |
L |
– |
– |
UINT16 |
SÍ | |
| 0x1B5C | 7005 | 1 |
0x03 |
L |
– |
– |
UINT16 |
SÍ | Código de evento |
| 0x1B5D | 7006 | 3 |
0x03 |
L |
– |
– |
UINT16 |
SÍ | Reservado |