Datos estadísticos
La tabla muestra los datos estadísticos de la Modbus RTU comunicación.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1676 |
5751 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
NO |
Temporizador 1: valor real |
|
0x1677 |
5752 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
NO |
Temporizador 2: valor real |
|
0x1678 |
5753 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
NO |
Temporizador 3: valor real |
|
0x1679 |
5754 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
NO |
Temporizador 4: valor real |
|
0x167A |
5755 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador 1: valor real |
|
0x167B |
5756 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador 2: valor real |
|
0x167C |
5757 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador 3: valor real |
|
0x167D |
5758 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador 4: valor real |
|
0x167E |
5759 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos del interruptor por sobrecarga térmica |
|
0x167F |
5760 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de rotor bloqueado |
|
0x1680 |
5761 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de rotor calado |
|
0x1681 |
5762 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de sobrecorriente de tiempo definido |
|
0x1682 |
5763 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de sobrecorriente inversa normal |
|
0x1683 |
5764 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de sobrecorriente de corto retardo |
|
0x1684 |
5765 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos del interruptor a tierra calculados |
|
0x1685 |
5766 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos del interruptor a tierra medidos |
|
0x1686 |
5767 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos por infracorriente de la fase |
|
0x1687 |
5768 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de desequilibrio de corriente |
|
0x1688 |
5769 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de pérdida de fase de corriente |
|
0x1689 |
5770 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de inversión de fase de corriente |
|
0x168A |
5771 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de infratensión de la fase |
|
0x168B |
5772 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de sobretensión de la fase |
|
0x168C |
5773 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de pérdida de fase de tensión |
|
0x168D |
5774 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de desequilibrio de tensión |
|
0x168E |
5775 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de inversión de fase de tensión |
|
0x168F |
5776 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Under frequency trip counter |
|
0x1690 |
5777 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Over frequency trip counter |
|
0x1691 |
5778 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de tiempo de inicio excesivo |
|
0x1692 |
5779 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de pérdida de comunicación |
|
0x1693 |
5780 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos por temperatura de la unidad de control LTMT |
|
0x1694 |
5781 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Under power trip counter |
|
0x1695 |
5782 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Over power trip counter |
|
0x1696 |
5783 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Under power factor trip counter |
|
0x1697 |
5784 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservados |
|
0x1698 |
5785 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de interior de dispositivo |
|
0x1699 |
5786 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
HMI Contador de pérdidas de comunicación |
|
0x169A–0x169D |
5787 – 5790 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservados |
|
0x169E |
5791 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 1 trip counter |
|
0x169F |
5792 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 2 trip counter |
|
0x16A0 |
5793 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 3 trip counter |
|
0x16A1 |
5794 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 4 trip counter |
|
0x16A2 |
5795 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 5 trip counter |
|
0x16A3 |
5796 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 6 trip counter |
|
0x16A4 |
5797 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 7 trip counter |
|
0x16A5 |
5798 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 8 trip counter |
|
0x16A6 |
5799 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 9 trip counter |
|
0x16A7 |
5800 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 10 trip counter |
|
0x16A8 |
5801 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 11 trip counter |
|
0x16A9 |
5802 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
DI interlock 12 trip counter |
|
0x16AA |
5803 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservados |
|
0x16AF–0x16C1 |
5807-5822 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservados |
|
0x16BE |
5823 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de entrada analógica 1 |
|
0x16BF |
5824 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de entrada analógica 2 |
|
0x16C0 |
5825 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de entrada analógica 3 |
|
0x16C1 |
5826 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de entrada analógica 4 |
|
0x16C2 |
5827 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Salida analógica 1 @Updated D5
|
|
0x16C3 |
5828 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Salida analógica 2 @Updated D5
|
|
0x16C4 |
5829 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de detección de error de parada del motor |
|
0x16C5 |
5830 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de interrupción de prueba lógica |
|
0x16C6 |
5831 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Contador de disparos de tecla de restablecimiento atascada |