Ajustes de fecha y hora
El TeSys Tera system tiene un reloj interno y recuerda la fecha y la hora durante 12 horas sin alimentación.
En la tabla se muestran los ajustes de fecha y hora de la comunicación Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X | Unidad |
Tipo |
Rango | Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x113B |
4412 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
1-31 |
1 |
SÍ |
Fecha |
|
0x113C |
4413 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
1-12 |
1 |
SÍ |
Mes |
|
0x113D |
4414 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
2000-2099 |
2016 |
SÍ |
Año |
|
0x113E |
4415 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
0-23 (paso 1) |
0 |
SÍ |
Hora |
|
0x113F |
4416 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
0-59 (paso 1) |
0 |
SÍ |
Minuto |
|
0x1140 |
4417 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
0-59 (paso 1) |
0 |
SÍ |
Segundo |
|
0x1141 |
4418 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reservado |
|
0x1143 |
4420 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
0-1 |
0 |
N |
Actualizar fecha y hora |
Escriba la fecha y la hora en los siguientes registros de mantenimiento de Modbus con dirección 4412, código de función 16 (varios registros de mantenimiento) y número de registro 9.
Por ejemplo, para actualizar 01-ene-2023 12:00:00, los valores de registro deben tener el siguiente formato:
| Nombre del parámetro | Registro | Datos de ejemplo | Formato de datos (big endian) |
|---|---|---|---|
|
Fecha |
4412 |
1 | 0x0001 |
|
Mes |
4413 |
1 | 0x0001 |
|
Año |
4414 |
2023 | 0x07E7 |
|
Hora |
4415 |
12 | 0x000C |
|
Minuto |
4416 |
0 | 0x0000 |
|
Segundo |
4417 |
0 | 0x0000 |
|
Reservado |
4418 |
0 | 0x0000 |
|
Actualizar RTC |
4420 |
0 | 0x0001 |