Protección contra tiempo de arranque excesivo
En la tabla se muestra la protección contra tiempo de arranque excesivo para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EA6 |
3751 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0EA7 |
3752 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
100 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0EA8 |
3753 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0EA9 |
3754 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
|
0x0EAA |
3755 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
80-300 |
100 |
SÍ |
Umbral de ejecución |
|
0x0EAB-0x0EAC |
3756-3757 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |