DOCA0355EN-01

Protección contra sobrefrecuencia

En la tabla se muestra la protección contra sobrefrecuencia para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0E50

3665

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma

  • 2: Disparo

  • 3: Alarma + Disparo

0

Ajuste de funciones

0x0E51

3666

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%F*

UINT16

100-110
(paso 1)

105

Activación

0x0E52

3667

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Retardo

0x0E53

3668

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%F*

UINT16

100-110
(paso 1)

105

Nivel de alarma

0x0E54

3669

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0E55

3670

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0E56

3671

1

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?