Ajustes de entradas digitales
Descripción
El TeSys Tera system admite un máximo de 32 entradas digitales:
- Cuatro entradas digitales en la LTMT main unit.
- Hasta 28 entradas digitales con LTMT expansion modules.
| Dirección | Registro | N.º | Descripción | Ubicación de DI |
|---|---|---|---|---|
|
0x1194 |
4501 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 1 |
DI1 en la LTMT main unit |
|
0x1197 |
4504 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 2 |
DI2 en la LTMT main unit |
|
0x119A |
4507 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 3 |
DI3 en la LTMT main unit |
|
0x119D |
4510 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 4 |
DI4 en la LTMT main unit |
|
0x11A0 |
4513 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 5 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11A3 |
4516 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 6 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11A6 |
4519 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 7 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11A9 |
4522 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 8 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11AC |
4525 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 9 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11AF |
4528 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 10 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11B2 |
4531 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 11 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11B5 |
4534 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 12 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11B8 |
4537 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 13 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11BB |
4540 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 14 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11BE |
4543 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 15 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11C1 |
4546 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 16 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11C4 |
4549 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 17 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11C7 |
4552 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 18 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11CA |
4555 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 19 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11CD |
4558 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 20 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11D0 |
4561 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 21 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11D3 |
4564 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 22 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11D6 |
4567 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 23 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11D9 |
4570 |
3 |
Ajustes de la entrada digital 24 |
DI en la LTMT expansion module |
|
0x11DC-0x11F1 |
4573-4594 |
3 |
– |
Reservado |
Los ajustes de las cuatro entradas digitales en la LTMT main unit corresponden a los ajustes de la entrada digital 1 a la entrada digital 4.
Los ajustes de las entradas digitales en una LTMT expansion module están definido de acuerdo con la configuración de la unidad de expansión.
Ejemplo: Si el TeSys Tera system está compuesto por:
-
Una LTMT main unit.
-
Una unidad de expansión LTMTIN42 BD/FM con cuatro entradas digitales, configurada como unidad de expansión 1.
Entonces,
- Los ajustes de la entrada digital 1 a la entrada digital 4 son válidos para DI1 a DI4 en la LTMT main unit.
-
Los ajustes de la entrada digital 5 a la entrada digital 8 son válidos para DI5 a DI8 en la unidad de expansión LTMTIN42.
Ajustes de la entrada digital 1
En la tabla se muestran los registros para los ajustes de entradas digitales.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X | Unidad |
Tipo |
Rango | Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1194 | 4501 | 1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Activa alta 1: Activa baja |
0 |
SÍ |
Tipo de activación de entrada digital 1 |
| 0x1195 | 4502 | 1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0-38 |
4 |
SÍ |
Origen de entrada de entrada digital 1 |
| 0x1196 | 4503 | 1 |
0x03, |
L/E |
1 | ms | UINT16 |
1-60 000 |
10 |
SÍ |
Tiempo de validación de la entrada digital 1 |
Origen de entrada de DI
En la tabla se muestran las fuentes de entrada para los ajustes de entradas digitales.
| Valor del registro | Origen de entrada de DI |
|---|---|
|
0 |
Otro |
|
1 |
DI de restablecimiento de disparo |
|
2 |
DI de cierre de disyuntor |
|
3 |
DI de apertura de disyuntor |
|
4 |
Inicio local > DI |
|
5 |
Inicio local >> DI |
|
6 |
DI de parada local |
|
7 |
Inicio local < DI |
|
8 |
Inicio local << DI |
|
9 |
Inicio remoto > DI |
|
10 |
Inicio remoto >> DI |
|
11 |
DI de parada remota |
|
12 |
Inicio remoto < DI |
|
13 |
Inicio remoto << DI |
|
14 |
Enclavamiento 1 |
|
15 |
Enclavamiento 2 |
|
16 |
Enclavamiento 3 |
|
17 |
Enclavamiento 4 |
|
18 |
Enclavamiento 5 |
|
19 |
Enclavamiento 6 |
|
20 |
Enclavamiento 7 |
|
21 |
Enclavamiento 8 |
|
22 |
Enclavamiento 9 |
|
23 |
Enclavamiento 10 |
|
24 |
Enclavamiento 11 |
|
25 |
Enclavamiento 12 |
|
26 |
DI de contactor abierto |
|
27 |
DI de ejecución |
|
28 |
Entrada de bloqueo |
|
29 |
DI de prueba lógica |
|
30 |
Selección de modo 1 |
|
31 |
Selección de modo 2 |
|
32 |
Cambio de velocidad |
|
33 |
Arranque forzado |
|
34 |
Parada forzada |
|
35 |
Prueba automática sin disparo |
|
36 |
Prueba automática con disparo |
|
37 |
Reservado |
|
38 |
Ninguno |