DOCA0355FR-01

Protection contre les surfréquences

Le tableau suivant présente la protection contre les surfréquences pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0E50

3665

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme

  • 2 : Déclenchement

  • 3 : Alarme + Déclenchement

0

O

Paramètre de fonction

0x0E51

3666

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%F*

UINT16

100-110
(intervalle 1)

105

O

Seuil d'activation

0x0E52

3667

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

1

O

Temporisation

0x0E53

3668

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%F*

UINT16

100-110
(intervalle 1)

105

O

Niveau d'alarme

0x0E54

3669

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0E55

3670

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0E56

3671

1

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?