DOCA0355FR-01

Protection Temps de démarrage excessif

Le tableau suivant présente la protection Temps de démarrage excessif pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0EA6

3751

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

Paramètre de fonction

0x0EA7

3752

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

100

O

Temporisation

0x0EA8

3753

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0EA9

3754

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0EAA

3755

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

80-300
(intervalle 1)

100

O

Seuil de marche

0x0EAB-0x0EAC

3756-3757

1

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?