DOCA0355FR-01

Paramètres de date et d'heure

Le TeSys Tera system dispose d'une horloge interne et mémorise la date et l'heure pendant 12 heures sans alimentation.

Le tableau indique les paramètres de date et d'heure pour la communication Modbus RTU.

NOTE: Pour écrire la date et l'heure, réglez la valeur du registre de date et heure (4420) sur 1.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X Unité

Type

Plage Valeur par défaut

Svd

Description

0x113B

4412

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

1-31
(intervalle 1)

1

O

Date

0x113C

4413

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

1-12
(intervalle 1)

1

O

Mois

0x113D

4414

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

2000-2099
(intervalle 1)

2016

O

Année

0x113E

4415

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0-23
(intervalle 1)

0

O

Heure

0x113F

4416

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0-59
(intervalle 1)

0

O

Minute

0x1140

4417

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0-59
(intervalle 1)

0

O

Seconde

0x1141

4418

2

Réservé

0x1143

4420

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0-1

0

N

Mettre à jour la date et l'heure

Ecrivez la date et l'heure dans les registres de maintien Modbus suivants avec l'adresse 4412, le code de fonction 16 (plusieurs registres de maintien) et le nombre de registres 9.

Exemple : Format des valeurs de registre pour une mise à jour au 1er janvier 2023 à midi pile :

Nom du paramètre Registre Exemple de données Format des données (Big-endian)

Date

4412

1 0x0001

Mois

4413

1 0x0001

Année

4414

2023 0x07E7

Heure

4415

12 0x000C

Minute

4416

0 0x0000

Seconde

4417

0 0x0000

Réservé

4418

0 0x0000

Mise à jour de l'horloge RTC

4420

0 0x0001

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?