SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Lägga till villkor för att aktivera automationen

Det krävs minst ett villkor för att aktivera en automation.

I detta exempel ställs ett villkor in för att utlösa automatiseringen när temperaturen ändras och termostaten (installeras externt) detekterar temperaturförändringen.

OBS: Om du befinner dig nära polcirkeln kan vårt system inte ställa in automationer baserat på solnedgångs- eller soluppgångstider på grund av fenomenet midnattssol, där solen står kvar över horisonten i 24 timmar. Detta inträffar vanligtvis från mitten av kl. Maj till slutet av juli Under denna period rekommenderar vi dig att använd ett alternativt tidsbaserat villkor för dina automationer.
  1. (Se A) Tryck på Lägg till villkor.
  2. (Se B) Tryck på När enhetsstatus ändras.
  3. (Se C) Markera termostaten.

  4. (Se D) Tryck på Nuvarande temperatur funktion.
  5. (Se E) Ställ in temperaturförhållandena.
  6. (Se F) Termostaten visas i Villkor på sidan Automatisering.
  7. (Se G) För funktioner med fler än ett villkor ska du ange om funktionen bör aktiveras när ett villkor uppfylls, eller endast när alla villkor uppfylls.
    Du kan välja att aktivera funktionen när något eller alla villkor är uppfyllda. I det här fallet aktiveras emellertid automationen när alla villkor är uppfyllda.
    FÖRSLAG: Om du vill ta bort ett skapat villkor, sveper du villkoret åt vänster och trycker på alternativet Ta bort.
  8. Om du vill begränsa dig till när den här automatiseringen sker, t.ex. mellan 18 och 19 när du kommer hem från jobbet, trycker du på fältet Gällande period i appen och anger ett tidsintervall.
  9. (Se H) Tryck på Spara.

Den färdiga automatiseringen (I) visas på sidan under Automatisering -fliken.

Klicka på Aktivera brytare (J) på automationsknappen för att aktivera/inaktivera automationen. Tryck på redigeringsikonen (...) (K) för att ändra automationsinställningarna.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.