SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Konfigurera en åtgärd för att manövrera enheterna

En åtgärd krävs för att manövrera strömställare, jalusibrytare och dimmer i vardagsrummet. Konfigurera åtgärden genom att ange en eller flera uppgifter.
OBS: I det här exemplet visas dimmerns inställning.
  1. (Se A) Tryck på Lägg till uppgift.
  2. (Se B) Tryck på Kör enheten. Det finns fyra typer av åtgärder och de kan läggas till i åtgärdslistan i Automationer.
  3. (Se C) Markera switchen Dimmer för vardagsrum i listan.

  4. (Se D, E) Markera brytaren (D) och ställ in dess status till E).
  5. Tryck på Spara och klicka sedan på Nästa.

    (Se F) Brytaråtgärden visas under avsnittet Åtgärd på Automation-sidan.
    FÖRSLAG: Om du vill ta bort en skapad åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker på Ta bort. Om du vill ändra ordningsföljden på de befintliga åtgärderna trycker du och håller en åtgärd och drar den till önskad plats i listan.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.