SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Lägga till enhet

Lägg till en enhet i ett Hem med hjälp av appen.
OBS:
  • En måste installeras innan du lägger till en Wiser-enhet.

  • Lägg till nätdrivna enheter före batteridrivna enheter (Se Batteridrivna enheter.)

  • Enheter som ansluter till nätverksroutern, t.ex. IP-kamera, kräver inte att tas i drift.

  1. Logga in på appen.
  2. Markera hemmet som enheten ska läggas till i (A).
  3. Gör något av följande:
    • På sidan Hem trycker du på ikonen + (B) (eller Lägg till enhet om den visas).
    • På sidan (C) trycker du på Lägg till .

  4. På sidan Lägg till enhet (D) trycker du på den enhet som du vill lägga till och följer instruktionerna i appen.
    OBS: Vilken lista över enheter som visas varierar beroende på land/region.

  5. Gör något av följande:
    • Om enheten har en synlig installationskod trycker du på Lägg till enhet med installationskod (E). Scanna installationskoden som finns på enheten eller ange koden manuellt och följ anvisningarna i appen.
    • Om enheten inte har den synliga installationskoden trycker du på Lägg till enhet utan installationskod (F) och följer instruktionerna i appen.

Tryck på enheten för att komma åt enhetsstyrning, funktioner och inställningar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.