SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Lägga till gateway i hemmet

Använd appen för att lägga till Gateway till ett Hem. Innan du börjar kontrollerar du att -gatewayen är ansluten till elnätet och att nätverket antingen är Ethernet-nätverk med kabel (dvs. Ethernet LED och Zigbee LED måste vara tända) eller Wi-Fi-nätverk (dvs. WLAN LED och Zigbee LED måste vara tända).
  1. Logga in på appen.
  2. Välj det hem som gateway ska läggas till i (A).
  3. På startsidan trycker du på ikonen + (B).

  4. Gör följande på sidan Lägg till enhet:
    1. Tryck på Automatisk skanning.
    2. Följ instruktionerna som visas på sidan.
    3. Tryck på Börja skanna.
    4. Tryck på enhetsnamnet för Gateway som visas på appsidan och följ stegen i appen.
När processen är klar visas Gateway som en enhet på Hem-sidan.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.