SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Larm och notifikationer

Appen larmar vid viktiga systemhändelser som måste beaktas omedelbart (t.ex. vattenläckage) och skickar notifikationer vid icke-brådskande händelser såsom systemåtkomst och enhetshantering.

Sida för notifikationer

Larm och meddelanden lagras på sidan Meddelanden (A). Du kan öppna sidan Meddelanden genom att trycka på ikonen Meddelanden (B).

Nya larm och notifikationer indikeras med en röd prick:

  • bredvid aviseringsikonen, och

  • bredvid Larm och Meddelande-flikarna.

Alternativ för notifikationer

Tryck på inställningsikonen (kugghjulet) längst upp på sidan Notifikationer för att komma åt notifieringsinställningarna. (Du kan också komma åt notifierings-inställningarna från sidan Inställningar i appen genom att peka på App-notifikationer >.)

  • Tillåta notifikationer: En huvudswitch som slår på/av alla meddelanden (C).

  • Larm: Aktivera eller inaktivera enhetslarm som vattenläckage, rörelsedetektering och rörelsedetektering av kameror(D).

  • Do-Not-Disturb-schema (endast larm):Ange en eller flera tidsperioder när larmfunktionen ska avaktiveras. Enstaka eller upprepade scheman är möjliga. Ett schema kan antingen påverka alla enhetslarm eller endast valda enhetslarm (E).

  • Meddelande:Aktivera eller inaktivera alla meddelanden, inklusive meddelanden som rör hem, konto, ta bort enhet, lägga till, uppgradera och fabriksåterställning (F).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.