SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Wi-Fi-lägesanslutning -gateway

Wi-Fi-läget används för att ansluta -gatewayen via trådlös metod. Det kan uppstå en situation när Ethernet-anslutning inte är tillgänglig för installation av -gatewayen. Till exempel kan routerplatsen eller installationen i ett nytt hem med routern ännu inte vara tillgänglig, och därför kan installatören välja Wi-Fi-läge. .
Förutsättning:
  • Wi-Fi stöds i gatewayen. Datumkoden måste vara 2037 eller senare. Om du vill uppdatera den senaste firmware-versionen ansluter du gatewayen till Ethernet (se Ethernet-lägesanslutning - Gateway ).

  • Om du vill installera via Wi-Fi-läge måste en användare ha ett konto i appen. Mer information om hur du skapar ett användarkonto finns i Skapa ett konto.

  • Wi-Fi i mobiltelefonen/surfplatta måste vara aktiv.

  • Wi-Fi-routern, gateway och mobiltelefon/surfplatta måste vara så nära som möjligt.

  • Följande normer uppfylls baserat på datumkoden för

    Arbetsläge Datumkod/versionsnummer SSID Lösenord Wi-Fi-anslutningstid Förlängningstid
    Användarläge 2037 eller senare/1.40.0 eller senare WiserGW_XXXXXX

    wisersmarthome

    3 minuter

    Ej tillämpligt

    -/1.49.0 eller senare

    WiserGW_XXXXXX

    tom

    10 minuter

    Ej tillämpligt

    Installations-läge

    -/1.49.0 eller senare

    WiserGW_XXXXXX

    tom

    1 timme

    3 gånger

  1. Logga in på appen.
  2. Markera hemmet där gatewayen finns (A) och tryck sedan på + ikon (B) eller Lägg till enhet.

  3. På sidan Lägg till enhet trycker du på Lägg till manuellt (C). Markera sedan gatewayen under enheterna i listan.
    OBS:
    • Tryck inte på Auto Scan som

      gateway visas inte i Wi-Fi-läge under Autogenomsökning
    • Listan med enheter varierar beroende på land.

    • Enhetsbilderna i skärmbilden nedan är endast avsedda som illustration. Den verkliga skärmen i appen varierar dock beroende på vilka enheter som är tillgängliga i ditt land.

    .

  4. När du väljer gatewayen får du alternativ för att välja lägen för installation av den -gatewayen. Markera Wi-Fi-läge för installation (D).

  5. Klicka på Confirm (bekräfta) när du får meddelandet (E).

  6. Klicka på Nästa (F) när du kommer till Hur du förbereder.

       
  7. En animering visas om hur du parkopplar enheter. Följ stegen för att slutföra parkopplingen, tryck på Bekräfta AP-LED-blinkningar (G) och tryck på Nästa (H). Sedan får du en uppmaning att gå till en sida som visar tillgängliga Wi-Fi-nätverk. Ange Wi-Fi-lösenord (I) och tryck på Nästa (J).
    OBS: Använd ett utmatningsverktyg (som visas i animeringen) för att trycka kort på R-knappen för att aktivera till Wi-Fi-läget. Parkopplingsfönstret visas i 3 minuter (om datumkoden är 2037 eller senare). Om det är en annan version visas parkopplingsfönstret i 10 minuter.

  8. När Wi-Fi-anslutningen har genomförts med gateway(K) kommer ett hotspot-nätverk att skapas med Wi-Fi-namnet WiserGW_XXXXXX (I). Klicka på Gå till Connect (L).
    Sedan kommer du att tillfrågas om sidan för telefoninställning som kommer att begära ditt godkännande för att ansluta till Wi-Fi-nätverket. Tryck på WiserGW_XXXXXX för att ansluta till Wi-Fi. Vi rekommenderar att du går till telefoninställningarna och markerar WiserGW som Wi-Fi-nätverk och sedan försöker ansluta.
    OBS:
    • De 6 sista siffrorna i Wi-Fi-nätverket (WiserGW_XXXXXX) representerar Ethernets MAC-nummer som finns på etiketten på baksidan av enheten.

    • Standardlösenordet för Wi-Fi-nätverket – WiserGW_XXXXXX är wisersmarthome.

  9. När du har anslutit telefonen till Wi-Fi går du tillbaka till appen. När anslutningen är klar slutförs installationen av Wi-Fi-läget. Tryck på Klar för att slutföra.
    OBS: Om installationen görs i ett nytt hem och det ännu inte fanns någon router (t.ex. med en Wi-Fi 4G-modul i fickformat), se stegen Gå med i ett hem efter att installationen är klar.
    OBS: Om installation har gjorts i ett nytt hem där det inte fanns något Wi-Fi tillgängligt (Se Otillgänglig Wi-Fi i Krav på Wi-Fi-nätverket). Se till att du följer stegen för att överföra ägarskap till hemmet (se Överföra Hem-ägande ) när installationen är klar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.