SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Generell enhetskonfiguration

Justera enhetsinställningar, byt namn på en enhet, tilldela en enhet till ett annat Rum, utför uppgraderingar av fast programvara mm.

Enheter kan konfigureras på olika sätt, beroende på enhetstyp. I appen grupperas enhetsinställningarna till sidorna Enhetsinformation (Mer) och Inställningar.

  1. På Hem-sidan klickar du på en enhet för att öppna sidan för enhetsstyrning. Du kan också peka på enheten och hålla kvar för att öppna sidan för enhetsstyrning.
  2. Gör något av följande på sidan för enhetsstyrning:
    • Tryck på ikonen Penna (Redigera) (A) för att visa sidan med enhetsinformation (mer) (se steg  3).
    • Om den visas trycker du på Schedule (B) för att använda enheten vid en given tidpunkt. (andra enhetstyper kan visa olika konfigurationsalternativ här, eller inga alls).
    • (C) Klicka på Inställningar (C) för att öppna den enhetsspecifika inställningssidan (se steg 4).

  3. Gör något av följande på sidan Enhetsinformation (Mer):
    • Byt namn på enheten, ändra enhetsikonen eller tilldela enheten till ett annat rum (D). Hitta information om enheten.
    • Bläddra bland vanliga frågor och svar som rör enheten, skicka feedback till apputvecklaren angående enheten eller kontrollera om det finns en uppgradering av den inbyggda programvaran för enheten (E).
    • Tryck på Ta bort och Fabriksåterställningsenhet för att återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar (F).
      OBS: Alla enhetsinställningar försvinner och enhetsinformationen tas bort från molnet, vilket effektivt återställer enheten till dess ursprungliga tillstånd.
  4. Justera de enhetsspecifika inställningarna på sidan Inställningar. (Tillgängliga inställningar varierar beroende på enhetstyp.) G)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.