SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Ethernet-lägesanslutning - Gateway

  1. Leta rätt på Ethernet-porten (A) på gatewayen.
  2. Anslut en Ethernet-kabel mellan gatewayen och routern så att den passar installationsmetoden som används för -gatewayen:
    • Vägglådeinstallation (B)

    • Väggmontering med två skruvar (C)

    • Bordsmontering med tillvalsdockningssats (D)

Du måste lägga till gatewayen till appen innan du kan lägga till enheter som styr dem. Gör detta genom att först hämta och installera appen på din mobiltelefon/surfplatta (se Hämta appen) och registrera ett användarkonto. Du kan sedan lägga till gateway och som tillval ansluta gateway till nätverksroutern med Wi-Fi.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.