SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Principer för internetsäkerhet

Om du följer dessa principer för internetsäkerhet kan du minska risken för cyberhot mot nätverket där systemet är installerat.
  • Håll telefonen uppdaterad och installera de senaste säkerhetsuppdateringarna.

  • Anslut endast till säkra Wi-Fi-nätverk.

  • Ladda endast ned appar från Google Play eller Apple App Store.

  • Använd alla dina mobiltelefoners/surfplatta säkerhetsinställningar:

    • långa lösenord

    • tvåfaktorautentisering (2FA)

    • ansiktsigenkänning

    • blockera okända appar

  • Använd starka telefon- och kontolösenord:

    • Återanvänd inte ett lösenord från något annat konto.

    • Lösenord ska vara 12–16 tecken långa. (En lösenordsfras är bäst och lättare att komma ihåg.)

    • Lösenordet ska innehålla en kombination av stora och små bokstäver, siffror, interpunktion samt symboler.

    • Använd inte ett lösenord med personlig information som är lätt att gissa eller är allmänt känd. Undvik t.ex. att använda din hemstad, ett favorithusdjur eller en känd maskot.

Ta en enhet ur drift

Om du vill ta bort en enhet permanent från systemet bör du först ta bort personligt identifierbar information genom att utföra en fabriksåterställning. Detta är särskilt viktigt när systemets Gateway tas ur drift. I enhetsanvisningarna finns information om hur du utför en fabriksåterställning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.