SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Kom in i ett hem

Innan Hem-ägaren tar nytt Hem i besittning bör installatören slutföra följande åtgärder. Det innebär att Hem-ägaren kan komma åt och använda sitt smarta Wiser-Hem med befintlig internetuppkoppling.
Steg som bör utföras av installatören:
  1. Registrering i Wiser-appen med hjälp av en e-postadress eller ett giltigt mobilnummer.

    Se Skapa ett konto.
  2. Se till att alla enheter är påslagna och att Wiser- Gateway har Ethernet-anslutning före konfigureringen för att slutföra idrifttagningsprocessen. Konfigurera därefter enhetsinställningarna.

    OBS: Parkoppling till andra Wi-Fi- och Bluetooth-enheter kan också göras under detta steg.
  3. Konfigurera Scenarios och Automationer i appen.

  4. Generera inbjudningskod/inlösningskod och anteckna den på överlämningskortet som finns i lådan/paketet. Se till att du lämnar den på Wiser- Gateway eller i hemmet.

    Se Gå med i ett hem.

Steg som ska utföras av Hem-ägaren:

  1. Registrering i Wiser-appen med hjälp av ett e-post-ID eller ett giltigt mobilnummer.

    Se Skapa ett konto.
  2. Gå med i ett Hem genom att ange inbjudningskoden som står på överlämningskortet.

  3. Starta Wiser Gatewayoch ansluta till Gateway genom att använda routern via Ethernet-kabeln. Se Ethernet-lägesanslutning - Gateway

    OBS: Ethernet-kabel finns i förpackningen. Det rekommenderas att ansluta till routern med kabel för bästa prestanda. Om hemägaren behöver Gateway använda Wi-Fi, se Wi-Fi-lägesanslutning -gateway
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.