SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Arbeta med hemmet

Skapa ett Hem, lägg till rum som är områden med enheter, och lägg till medlemmar i Hem.

I appen definieras ett Hem av en grupp med personer, rum och enheter. Nedan följer några exempel:

  • Enfamiljshus: Skapa ett Hem för alla boende, rum och enheter i bostaden.

  • Flerbostadshus: Skapa ett Hem för boende, rum och enheter som finns i en del av en bostad och ett annat Hem för boende, rum och enheter som finns i en annan del av bostaden.

En enhet kan bara läggas till i ett Hem åt gången. När en enhet har lagts till är det bara medlemmar i detta Hem som kan styra enheten.

OBS: En Hem-administratör kan dela* en enhet med en användare som inte är medlem i Hem. Dela till exempel enheterna i ett gästrum med någon som bor där tillfälligt.

*Vissa enhetstyper kan inte delas. I sådana situationer ges vägledning i appen.

En person kan vara medlem i flera Hem och använda vilken enhet som helst som har lagts till i något av dessa Hem.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.