SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Översikt - drifttagning av systemet

Wiser-systemet tas i drift genom att du först installerar enheterna och sedan konfigurerar systemet med appen.

Drifttagning av systemet omfattar dessa steg.

Installera och testa Wiser-enheter.

Se Installation och test av enheter.

Se till att Wi-Fi-nätverket är redo för systemet.

Se Krav på Wi-Fi-nätverket.

Anslut din Gateway till Wi-Fi-nätverket. Anslutningsläget är Ethernet-läge för att ansluta Gateway. För ytterligare drifttagnings-åtgärder behöver du appen.

OBS: Ethernet-kabeln ingår inte i leveransen.

Se Ansluta gateway till Internet.

Ladda ned och installera appen.

Se Nedladdning av appen.

Skapa ett konto för att använda appen.

Se Skapa ett konto.

Skapa ett Hem, Rum och lägg till Hem-medlemmar.

Se Arbeta med hem.

Anslut din Gateway till Hem.

Se Installera gateway .

Lägg till enheter till Hem, tilldela enheter till Rum och konfigurera enhetsinställningarna.

Se Ställa in enheter.

Ställ in enheterna för att fungera tillsammans, antingen manuellt eller som svar på ett schema eller en händelse.

Se Scenarios och automationer.

När dessa steg är slutförda är systemet redo att användas.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.