SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Översikt över Wiser™-systemet

Wiser-systemet är en enkel, bekväm och flexibel lösning för styrning av hemenheter.

Wiser-gatewayen , är centrum för systemet, hanterar kontrollförfrågningar och statusrapporter för anslutna Wiser-enheter.

Använd Wiser by SE-appen för att konfigurera Wiser-systemet, styra Wiser-enheter och ta emot meddelanden.

Med ett personkonto och Wiser by SE-appen på en mobiltelefon/surfplatta, användare kan styra Wiser-enheter i hemmet från alla platser där Internet är tillgängligt för både mobiltelefon/surfplatta och Wiser-gateway.

Enhetsgrupper

Använd identiska Wiser-enheter tillsammans, antingen från den lokala kontrollen på en av enheterna eller genom att använda Wiser-appen.

Använd gruppfunktionen i Wiser-appen för att kombinera många identiska enheter och använda dem som en enhet. Skapa till exempel en grupp med tre Wiser-ljusstyrningsenheter för flervägsoperation.

Enhetsgrupper Kontrollassistans
Ljus, brytare/dimrar Belysning och dimning
Jalusier/persienner/gardiner Motoriserade jalusier och persienner
Uttag/adaptrar Elförsörjning
Värme Temperatur
Kameror Säkerhet och sekretess
Energi Övervakar strömförbrukning
Säkerhet och Sensorer Röklarm, Rumsfunktion, öppna eller stängda fönster/dörrar, temperatur och luftfuktighet, vattenläckage

Operate identical Wiser devices together, either from the local control on one of the devices or by using the Wiser Mobile app.

The following category of devices are available to provide convenient control of:

  • belysning och dimning

  • motoriserade jalusier

  • uppvärmning

Sensors are also available to record and report the following:

  • Rörelse i rummet

  • Omgivande ljusnivå

  • Om fönster/dörrar är öppna eller stängda

  • temperatur och luftfuktighet

  • vattenläckage

  • energihantering

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.