SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Återställa Gateway

Ta bort befintliga inställningar från en gateway för installation eller för att ta bort en gateway från systemet. Det kan också bli nödvändigt att återställa Gateway.

Specialverktyget för Gateway behövs för att trycka på "R"-knappen.

Det finns två återställningsalternativ:

  • Nivå 1-återställning (Återställer endast Ethernet-/WLAN-inställningarna).
  • Nivå 2-återställning (innebär återställning av alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata).
  1. (Se A) Leta rätt på Återställnings -knappen på sidan av Gateway.
  2. Gör något av följande:
    • Nivå 1-återställning: Tryck på och håll ned återställnings -knappen i 5s (max. 15s).

      Både Ethernet LED (B) och WLAN LED (C) blinkar en gång.

    • Nivå 2-återställning: Tryck på och håll ned återställningsknappen i mer än 15s.

      Både Ethernet LED (B) och WLAN LED (C) blinkar 3 gånger.

  3. Släpp återställnings -knappen.

Gateway startar om. Det tar cirka 40s.

Efter en Nivå 2-återställning återställs alla inställningar till sina ursprungliga standardvärden. Den senaste versionen av Zigbee-programvaran laddas också ned från den aktiva värden och installeras, vilket raderar alla befintliga nätverksinställningar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.