SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Ta bort en enhet/återställa till fabriksinställningar

Återställ en enhet till fabriksinställningarna för att lösa ett problem med en enhet eller ta bort den från systemet för att använda den någon annanstans.
OBS: Efter återställningen till fabriksinställningarna tas enheten bort från systemet och alla konfigurationsinställningar som gjorts för enheten försvinner.
  1. Tryck på enheten på startsidan (A).
  2. Klicka på ikonen Redigera (penna) (B).
  3. på sidan Enhetsinställningar trycker du på Remove and Factory Restore Device (Ta bort och fabriksåterställ enhet) och följer stegen i appen (C).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.