SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Val av plats för gatewayen

Gatewayn är systemets styrenhet och måste befinna sig inom ett urval av alla enheter för att systemet ska fungera som det ska.

Den perfekta platsen för Gateway bestäms av följande:

  • Layouten i den byggnad där systemet är installerat

  • Var de andra enheter som ska användas i systemet finns

Med hänvisning till nästa diagram är det mycket viktigt att hitta (A) i så hög grad som möjligt till det område som används av alla nätströmsenheter (B), såsom brytare och dimrar. Närheten till batteridrivna enheter (C) bör också beaktas med avseende på det tips som anges efter diagrammet.

FÖRSLAG: Den batteridrivna rörelsesensorn i garaget (D) är långt från . Detektorn kan dock ansluta till sin Gateway via den nätanslutna enhet som används som strömställare i garaget (E). Det beror på att strömsatta enheter även fungerar som systemnätverksförlängare. Ta hänsyn till detta när du bestämmer var du ska hitta .

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.