SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Krav på Wi-Fi-nätverket

Wiser-systemet kräver ett Wi-Fi med internetåtkomst. Wi-Fi-nätverksroutern måste uppfylla vissa krav för att systemet ska fungera.
OBS: Wiser-systemet supporterar endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.

Routerkrav

Wi-Fi-routern måste uppfylla följande krav:

  • Routern ska ha en inbyggd brandvägg.

  • Alla enheter ska placeras bakom routerbrandväggen.

  • Routern måste ha stöd för säkerhetsprotokollet WPA2 eller högre.

Wi-Fi är inte tillgängligt

Det kan finnas situationer när det inte finns något Wi-Fi när du ska installera enheter i ett nytt hem. I det här fallet rekommenderas det att du använder en annan mobil enhet för att upprätta en Wi-Fi hotspot under idrifttagning.

OBS: I det här fallet rekommenderar vi att du använder en Wi-Fi-modul i fickformat med ett 4G SIM-kort för att etablera en Wi-Fi-hotspot under idrifttagning. Alternativt kan en annan telefon användas för hotspoten.
När du har konfigurerat en hotspot följer du anvisningarna i Wi-Fi-lägesanslutning -gateway .
OBS: Systemet kan manövreras fysiskt från omkopplare om Wi-Fi inte är tillgängligt efter att idrifttagningen är slutförd.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.