SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Gateway

Wiser Gateway

Wiser Gateway övervakar och styr Zigbee-enheterna via mobilappen, med hjälp av Ethernet eller Wi-Fi i ditt smarta hem. Den tillhandahåller röststyrning och möjlighet att styra enheterna från var som helst i världen

Instruktionsblad (PDF)

Bordsställ för Wiser Gateway

Ett valfritt stativ för att placera gatewayen på ett bord eller på en annan plan yta.

Bruksanvisning (PDF)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.