SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Batteridrivna enheter

Ett system med en gateway kan som standard stödja upp till 10 batteridrivna enheter, t.ex. sensorer. System som även innehåller nätdrivna enheter som belysningsströmbrytare kan stödja ytterligare batteridrivna enheter.

Orsaken till detta är att nätdrivna enheter i systemet också fungerar som nätverksförlängare.

I exemplet på det system som visas i nästa diagram finns en gateway (A) och två nätströmsdrivna ljusbrytare (B). Varje nätdriven enhet kan vara värd för upp till 10 batteridrivna enheter (C), så systemet i detta exempel kan stödja totalt 30 batteridrivna enheter.

FÖRSLAG: Installera och driftsätt alla nätdrivna enheter innan du tar batteridrivna enheter i drift. Detta ger maximal värdkapacitet innan de batteridrivna enheterna läggs till.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.