SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Wiser-systembegränsningar

När du driftsätter ett Wiser-system är det viktigt att beakta systemets begränsningar, till exempel max antal enheter som stöds. För bästa prestanda bör systemet köras med 80%.

Systemkomponent

Wiser Gateway-begränsningar

Enheter

Max. 120 enheter i ett Hem

Max. 120 enheter i ett Rum

Max. 20 enheter tilldelade till en trådlös strömställaretryckknapp

Max. 10 batteridrivna enheter per nätansluten enhet. Se Batteridrivna enheter för mer information.

Hem, Rum och Medlemmar

20 är det rekommenderade antalet per Hem och konto.

Max. 20 Hem (rekommenderat antal)

Installatören blir Hem-ägare tills överlämningen är klar.

Max. 20 Rum i ett Hem (rekommenderat antal)

Max. 20 medlemmar i ett Hem (rekommenderat antal)

Enhetsgrupper

Max. 200 enheter i en Grupp

Max. 200 enheter i en Grupp

Max. 100 enhetsgrupper i ett Hem

Max. 100 enhetsgrupper i ett Hem

Enhetsscheman

Max. 10 scheman per enhet

Scenarios/Automationer

Max. 80 Scenarios rekommenderas för ett Hem

Max. 80 åtgärder i ett Scenario/Automation

Max. 1000 åtgärder i ett Hem
(summan av alla åtgärder i Scenarios och Automationer får inte överstiga 1000)

Max. 10 villkor i en Automation

Information om det rekommenderade avståndet mellan Gateway, enheter och sensorer, se Val av plats för gatewayen . Avståndet mellan hubb och enhet, enhet och enhet, samt enhet och sensor är beroende av konstruktionsmaterial eller interferens mellan, det kan vara ett mycket längre intervall, i utomhusluft, utan interferens.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.