DOCA0141FR-03

Historiques et informations horodatées

Historique

Les déclencheurs MicroLogic génèrent les types d'historique suivants :

  • historique des alarmes associées aux mesures (les 10 dernières alarmes sont enregistrées),

  • historique des déclenchements (les 18 derniers déclenchements sont enregistrés),

  • historique des opérations de maintenance (les 10 dernières opérations sont enregistrées).

  • historique des réglages de la protection différentielle (réglages actuels et précédents enregistrés)

  • Historique des tests de la protection différentielle. Les tests avec déclenchement et les tests sans déclenchement sont enregistrés dans le même historique (les 10 dernières opérations sont enregistrées)

Disponibilité

Vous pouvez consulter l'historique :

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Informations horodatées

Les informations horodatées affichent les dates d'informations importantes telles que les réglages de protection précédents et les valeurs minimum/maximum de courant, de tension et de fréquence réseau.

Le tableau des informations horodatées décrit :

  • les configurations de protection précédentes et les dates correspondantes,

  • les valeurs minimales et maximales des mesures de la tension et les dates correspondantes,

  • les valeurs maximales des mesures de courant et les dates correspondantes,

  • les fréquences réseau minimales et maximales et les dates correspondantes.

L'heure de réinitialisation des valeurs minimales et maximales est également disponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?