瞬时保护
简介
MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元的瞬时保护用于保护各种类型的配电应用不受到极高短路电流的损害。
它对于 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元是相同的。
工作原理
瞬时保护为定时限类型,设置为 Ii吸合电流,没有时间延迟。
设置瞬时保护
设置 Ii吸合电流:
-
使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
Ii 吸合电流设置值
Ii吸合电流设置值为 In 的倍数。
缺省 Ii 吸合电流设置值为最大设置值(15、12 或 11 x In,具体取决于脱扣单元 In 额定值)
下表显示根据 MicroLogic 脱扣单元 In 额定值的设置范围和增量。
|
脱扣单元 In 额定值 |
设定范围 |
增量 |
|---|---|---|
|
100 A 和 160 A |
1.5-15 x In |
0.5 x In |
|
250 A 和 400 A |
1.5-12 x In |
0.5 x In |
|
630 A |
1.5-11 x In |
0.5 x In |
精确度范围为 +/-10%。
保持时间为 10 毫秒。
最大分断时间为 50 毫秒。